Kapazitätserweiterung Extrusion am Standort Bösperde

Im Bereich Leitungsführungs-Systeme ist die Auftragsmenge so rasant gestiegen, dass Anfang 2021 das Projekt „Kapazitätserweiterung“ im Fachbereich Extrusion ins Leben gerufen wurde. Ziel dieses Projektes ist es, die Kapazitäten zu erhöhen, eine größtmögliche Flexibilität in der Fertigung zu schaffen und die ermittelten Engpassmaschinen zu entlasten. Einer ersten Hochrechnung zufolge werden im Jahr 2021 rund 40 Millionen Meter Kabelkanal extrudiert. Dies entspricht einer Steigerung der Ausbringungsmenge um knapp 40% im Vergleich zum Vorjahr.
Enge Zusammenarbeit mit ausgewählten Lieferanten und der OBO Betriebsmittelkonstruktion
Das Projekt „Kapazitätserweiterung“ umfasst neben der Implementierung fünf weiterer Extrusionslinien, die Erweiterung aller notwendigen Gewerke sowie die Sanierung des Fußbodens. Hierzu wurden am Anfang des Projektes alles wichtigen Parameter und technischen Eigenschaften ermittelt. Mit diesen Daten und in Zusammenarbeit mit ausgewählten Lieferanten wurden die Maschinen und Gewerke projektiert. In Zusammenarbeit mit der OBO Betriebsmittelkonstruktion werden die benötigten Stanzwerkzeuge konstruiert und hergestellt.
Sanierung des Fußbodens als Startschuss für das Projekt
Der Startschuss für das Projekt fiel mit der Sanierung des Fußbodens. Hierbei wurde der Medienkanal erweitert und Schleppwasserrinnen wurden eingebaut. Diese Gewerke wurden an die Erweiterung der Kälteanlage gekoppelt. Das größte und zugleich wichtigste Element des Projekts war die Erweiterung des Stahlbaus der Extruderbühne und der Fördertechnik. Beide Elemente zusammen stellen die Schnittstelle zu den Maschinen dar und gewährleisten die wichtige Materialförderung. Ebenfalls erweitert wurden die bestehenden Krananlagen und Absaugeanlagen.
Eine voraussichtliche Inbetriebnahme aller Gewerke und Maschinen ist bereits für Januar 2022 geplant.