Energien für ein nachhaltiges Leben

Bis 2030 sollen 80 % des in Deutschland verbrauchten Stroms aus regenerativen Energiequellen erzeugt werden. Aber wie hoch ist deren Anteil jetzt? Wie viel CO₂-Ausstoß verhindern sie? Und was können Windkraft, Solarenergie und Co. leisten? Ein Blick auf die nachhaltigen Energieträger, ohne die wir nicht leben könnten und die zugleich entscheidend sind, um der Klimakrise zu begegnen.
Um zu erklären, was erneuerbare Energien sind, bedarf es keiner großen Definition. Es sind Elemente wie Wasser, Sonne und Wind, die uns ganz natürlich umgeben und ohne die wir nicht existieren könnten. Energien, die zumindest nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind und somit erneuerbar. Zudem verursachen erneuerbare Energien bei ihrer Erzeugung kein CO₂ und sind somit die besten Instrumente, den Klimawandel abzubremsen.
Laut Umweltbundesamt haben die erneuerbaren Energien im Jahr 2021 in Deutschland:
▪ 221 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalente vermieden. Seit dem Jahr 2000 ist dieser Wert fast um das Fünffache gestiegen
▪ allein im Stromsektor rund 180 Mio. Tonnen CO₂- Äquivalente vermieden
▪ Steinkohle- und Gaskraftwerke ersetzt
Insgesamt wurden laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2021 etwa 518 Mrd. Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energieträgern ins Netz eingespeist. Wenn Energie als eine Schlüsselfrage der Zukunft diskutiert wird, steht zugleich auch das Thema Infrastruktur unter Spannung. Denn durch die Umstellung auf erneuerbare Energien und grünen Strom ergibt sich auch für die betroffenen Branchen der Anwenderseite ein tiefgreifender technologischer Wandel.
Konsequenz: Diese Systemumstellung auf erneuerbare Energien muss über den gesamten Transformationsprozess immer bewusst mitgedacht und mitumgesetzt werden. Eine Revolution, die auch die Welt der elektrotechnischen Infrastruktur betrifft. Innovative Komponenten und Systemlösungen, die von der Erzeugung über die Logistik bis hin zur Anwendung zuverlässig und sicher Strom leiten, Daten führen und Energie kontrollieren, werden immer wichtiger. Wir bei OBO arbeiten täglich daran.