Die OBO Unterputz- und Hohlwanddosen im Praxistest

Wir möchten Ihnen Roland Meier, Inhaber der IT & Smarthome Firma Medialekt, vorstellen. Der Elektrotechniker aus Niederbayern baut sich mit seiner Familie aktuell ein neues Eigenheim. Im Fokus stehen dabei smarte Technologien. Über die Fortschritte seines Bauprojektes hält der Elektrotechniker alle Interessierten auf seinem Smarthome Blog MyTec Home auf dem Laufenden.
Um sich den Traum vom automatisierten Haus zu realisieren und für eine zuverlässige Strom- und Datenversorgung der Technologien zu sorgen, setzt Roland Meier auf OBO-Produkte. Neben Steigeleitern, Kabeltrassen und Brüstungskanälen sind dabei auch unsere neuen Unterputz- und Hohlwanddosen aus der WIN-Series im Einsatz. In einem kurzen Interview verrät Roland Meier, wie die OBO-Produkte ihn bei der Realisierung seines Smarthomes unterstützen und teilt seinen ersten Eindruck der neuen Unterputz- und Hohlwanddosen mit uns.
Herr Meier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein kurzes Interview genommen haben. Sie bauen sich aktuell ein Smarthome. Welche OBO-Produkte sind dabei Teil ihres Bauprojektes?
„In unserem Bauprojekt sind bereits die neuen Unterputzdosen von OBO verbaut worden. Als nächstes wird eine Steigeleiter installiert, da wir demnächst mit dem Einzug der Kabel beginnen werden. In ein paar Monaten, wenn die Innenwände verputzt sind, werden dann noch Kabeltrassen und Brüstungskanäle dazu kommen. Über unsere Erfahrungen dabei werde ich natürlich in meinem Blog berichten.“
Wie sind Sie auf OBO aufmerksam geworden? Hatten Sie vorher schon Erfahrungen mit Produkten aus dem OBO-Portfolio?
„Aus meiner Sicht ist OBO Bettermann der erste Ansprechpartner für Kabeltrassen und Brüstungskanäle. Über diese Produkte bin ich auch zu OBO gekommen, durch zahlreiche Youtube Videos und Online-Recherchen.“
Bei ihrem Bauprojekt setzen Sie stark auf Smarthome Technologie. Wie unterstützen die OBO-Produkte Sie bei der Realisierung Ihres Smarthomes?
„Da ich gerade im Smarthome relativ viele Kabel zum Verteiler zusammenführen muss, wollte ich hier eine saubere Lösung. Ursprünglich waren eine Steigeleiter und eine Kabeltrasse im Technikraum geplant. Inzwischen steht fest, dass auch Brüstungskanäle und OBO-Unterputzdosen zum Einsatz kommen werden. Doch die OBO-Produkte bieten nicht nur saubere Lösungen für die Kabelführung, sie stehen auch für Zeitersparnis. Die Zeitersparnis ist zwar beim Bau meines Privathauses kein wesentlicher Faktor, wenn ich aber als Elektrotechniker bei den Kunden bin, ist sie für effektives Arbeiten unerlässlich. Und da kann ich mich einfach auf die OBO-Produkte verlassen.“
Sie konnten bei Ihrem Projekt auch die OBO Unterputz- und Hohlwanddosen testen – wie war Ihr Eindruck?
„Sehr positiv. Die Verarbeitung und Qualität ist sehr gut und die Dosen sind stabiler und nicht so verformbar wie die Dosen anderer Hersteller. Gerade bei stabileren Leerrohen, welche sich nicht so leicht verformen lassen, wird die Dose mit ihren Anschlüssen dadurch nicht so stark beeinflusst.“
Würden Sie sagen, dass sich Smarthome Lösungen mit den OBO Unterputz- und Hohlwanddosen besonders gut umsetzen lassen?
„Ob Smarthome oder konventionelle Installation – für den Installateur geht das Handling der neuen OBO Unterputz- und Hohlwanddosen mit deutlicher Zeitersparnis einher. Vor allem den Bajonettverschluss, durch den sich zwei oder mehr Unterputzdosen mit nur einer einfachen Drehbewegung miteinander verbinden lassen, sehe ich positiv.“
Worin besteht für Sie der größte Vorteil der OBO Unterputz- und Hohlwanddosen gegenüber denen des Wettbewerbs?
„Sichtbare Unterschiede der Unterputzdosen gegenüber denen anderer Hersteller sind die Schraubdome mit jeweils 3 Bohrungen für den Elektroschalter oder die Steckdose. Das erlaubt ein deutlich präziseres Ausrichten beim Einbauen. Ein weiterer Vorteil sind die Ausbruchstellen für Rohre und Kabel, die nicht gänzlich ausbrechen, sondern durch kleine Laschen zusätzlichen Halt bekommen. Dadurch lassen sich auch insbesondere M25-Rohre leichter einführen. Der größte Pluspunkt war für mich jedoch die Tatsache, dass die OBO-Unterputzdosen 4 Anschlussstellen für die M25-Rohre haben, während es bei vielen anderen nur 2 sind. Ab und an bekommt man doch Stellen in einem Hausprojekt, wo man mehr als zwei Anschlussstellen benötigt.“